Создание цифрового общества

Подключение неподключенного

Куда бы мы ни направлялись, что бы мы ни делали, мы ожидаем, что всегда будем в курсе событий и всегда будем на связи.

Это ожидание стало реальностью в цифровом развитии во всем, начиная с личного общения и заканчивая тем, как мы воспринимаем мир, принимаем участие в событиях, работаем, учимся и живем. Сеть – это незаменимый инструмент, и наше общество, постоянно находящееся на связи и готовое реагировать по первому требованию, будет продолжать требовать ее экспоненциальный рост в будущем.

Сети находятся под постоянным давлением для развития наряду с внедрением новых технологий и растущим спросом, сохраняя при этом гибкость и адаптируемость для будущего роста и оптимизации. CommScope предвидит направления развития, сосредоточив внимание на ключевых технологиях, которые расширяют потенциал и обогащают наше общество, постоянное находящееся на связи Давайте рассмотрим проблемы, связанные с созданием универсального подключения, и решения, которые мы создаем, чтобы преодолеть цифровой разрыв.

topic1-test-image-1.jpg

Часть I

Подключение неподключенного

По мере того как подключение к сети становится ожидаемым фактом, нам приходится рассматривать сети как коммунальные услуги, как воду или отопление.

Задача состоит в том, чтобы создать инновационные решения для обеспечения доступа к этой сети как можно большему числу людей, будь то через беспроводное соединение или широкополосные и проводные решения. Сообщества и места, которые пользуются этим доступом, – это не только развивающиеся страны или неблагополучные группы населения, но и жители пригородов, которые столкнулись с архитектурными ограничениями, сельские районы многих крупных стран и другие удаленные места.

Простое создание инфраструктуры часто не является само по себе эффективным решением этой задачи. Надежность, ограничения объема данных, ограничения скорости и дорогостоящие услуги могут сыграть свою роль в углублении разрыва между подключенными и не подключенными к сети пользователями. Помимо создания физических соединений, крайне важно обеспечить доступ к этим соединениям с помощью эффективных и недорогих программ.

CommScope работает над установлением связи между людьми, еще не подключенными к сети, обеспечением экономического равенства и роста, а также обеспечением социальной мобильности и участия. Мы стремимся реализовать идею связи как истинного средства, помогающего людям, городам и отраслям объединяться и функционировать.

63 %

сельских домохозяйств по всему миру не имеют доступа в Интернет1

<60%

процент проникновения Интернета в Азии и Африке2

40 %

школ в США не имеет широкополосную связь3

Источники
1:https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ff2020interactive.aspx
2. https://www.internetworldstats.com/stats.htm
3. https://www.pewtrusts.org/en/trust/archive/summer-2019/americas-digital-divide

Connecting-the-unconnected-creating-access-hero-600x337

Беспроводная технология для создания доступа

Для многих жителей Avondale доступ в Интернет дома был недостижимым. Посмотрите, как компания CommScope создала общедоступную сеть Wi-Fi, чтобы соединить людей в этом районе Огайо с низким уровнем доходов со всем, что другие сообщества воспринимают как должное, и совместно с партнерами инвестировала средства, чтобы создать доступ к цифровым услугам и платформам, которые помогут поднять уровень людей, живущих в этом районе.

Connecting-the-unconnected-digital-divide-hero-600x337

Преодоление цифрового раздела в образовании

Дистанционное обучение играет большую роль в повседневной жизни детей, и сегодня в некоторых частях Америки, разница в охвате широкополосной связью и цифровой разрыв становятся более глубокими, чем когда-либо. Узнайте о творческих способах, с помощью которых школы борются с цифровым разрывом.

Присмотритесь
Узнайте, что дальше, от CommScope
Часть I

Подключение неподключенного

По мере того как подключение к сети становится ожидаемым фактом, нам приходится рассматривать сети как коммунальные услуги, как воду или отопление.

Часть II

Укрепление связей

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как CommScope создает более устойчивые сети для повышения надежности, пропускной способности и скорости.

Подробнее