Отрасли здравоохранения пора распрощаться со старыми сетями

Thierry Chau — 400x400 Тьерри Чау (Thierry Chau) 14 января 2021 г.

19_IBW_healthcare_EktronНикто не станет спорить с тем, что затянувшаяся глобальная пандемия — не самое простое время для планирования широкомасштабной модернизации технологий в сети вашей организации здравоохранения. Но в каком-то смысле это постоянное напряжение, которое сейчас испытывают поставщики медицинских услуг, создает идеальную ситуацию, чтобы пересмотреть взгляды на работу сетей и на существующие возможности выхода из пандемии, которые позволят работать более экономно и интеллектуально, чем когда-либо.

Если мир чему-то и научился с начала 2020 года, так это понимание того, что гибкость и адаптируемость сети даже более важны, чем мы считали раньше. В сетях здравоохранения часто есть ограничения, связанные с неэффективными изолированными устаревшими системами. Их трудно улучшить, а иногда и невозможно интегрировать. Теперь, когда правила предоставления медицинских услуг полностью переписаны, эти ограничения становятся более затратными и нерациональными. Если снижается операционная эффективность, то снижается и эксплуатационная работоспособность вашей организации.

НАЖМИТЕ НА ТВИТ: Тьерри Чау (Thierry Chau) из компании CommScope объясняет, что это идеальное время для отрасли здравоохранения, чтобы обеспечить готовность сети к любым будущим событиям.

Предстоящие сложные задачи и те, с которыми мы уже столкнулись

Быстрый переход к внедрению телемедицинского взаимодействия, цифровых стационарных услуг и подключенного Интернета медицинских вещей (IoMT) предъявляет новые требования к вашей сети и ее инфраструктуре. Чтобы вовремя удовлетворять потребность в надежных, адаптируемых, безопасных сетях, модернизация сети является единственным вариантом для модернизации способа предоставления ухода за пациентами.

В то же время существенные затраты, связанные с обновлением, могут казаться пугающими, и поставщикам медицинских услуг необходимо сопоставить варианты решений со своими потребностями. Инвестиции должны быть оправданы сроком службы решения, и этот срок службы может быть обусловлен тем, насколько надежным и адаптируемым может быть решение.

Возможности, доступные при обновленной сетевой инфраструктуре

Готовая к будущему сеть — это не только более быстрая физическая инфраструктура. Это также изучение стратегий и решений, которые позволят улучшить способ предоставления медицинских услуг и управления объектами. Правильные решения могут расширить возможности новых подходов, архитектур и возможностей, таких как:

  • Интеллектуальные возможности здания, которые подключают системы отопления, охлаждения, освещения и другие услуги по охране окружающей среды и обеспечению безопасности к автоматизированному диспетчеру сети, что позволяет добиться максимального комфорта при сниженных затратах
  • Облачные вычисления, которые обеспечивают более надежную платформу, чем можно реализовать с помощью локальных вычислений, увеличивая возможности для аналитической обработки, операционной автоматизации и связи с персоналом
  • Сети 5G, обеспечивающие максимальную производительность при высокой скорости и низкой задержке в помещении и на улице, соединяющие врачей, персонал, пациентов, посетителей и подключенные устройства IoMT, такие как переносные устройства для пациентов
  • Совместимые платформы, которые уничтожает границы между дисциплинами и отделами, упрощая обмен важной информацией и информируя о лучших решениях
  • Системы на базе ИИ, которые помогают в диагностической точности и эффективности лечения
  • Решения по обработке естественного языка (NLP), которые могут создавать точные медицинские записи по мере их произнесения
  • Медицинская аналитика, которая может эффективно обрабатывать огромные объемы неструктурированных данных для выявления скрытых закономерностей в лечении, результатах анализов и последствиях
  • Операционная аналитика, которая может помочь руководству в принятии решений в области рабочего процесса, безопасности, устойчивого развития и логистики для повышения операционной эффективности по всем аспектам предприятия
  • Роботизация и дополненная реальность, обусловленная сверхскоростными сетями, которые выполняют сложные процедуры для принятия более информированных решений и улучшения результатов лечения пациентов
  • Безопасные блокчейн-системы, которые обеспечивают точное ведение учета запасов и цепочек поставок, финансовых операций, курсов лечения пациентов, обработки страховых требований и т. д.
  • Усовершенствованные платформы обучения, необходимые для того, чтобы врачи и персонал быстро и эффективно внедряли эти многочисленные полезные практики, обеспечивая более эффективный обмен данными как в условиях практики, так и в условиях исследований

Это лишь некоторые из новых инструментов, доступных для поставщиков медицинских услуг, и в нашем постпандемическом мире они будут становиться все более важными для эффективной работы любой организации здравоохранения, от небольших частных кабинетов до больниц и исследовательских центров.

Однако единственное необходимое условие, которое они все разделяют, — это надежная, готовая к будущему конвергентная сетевая инфраструктура, и именно в этом уникальная ценность компании CommScope как партнера по решениям проявляется наиболее ярко.

Преимущество компании CommScope

CommScope является мировым лидером в создании инфраструктуры, которая управляет наиболее важными для бизнеса услугами и приложениями для инфраструктуры здравоохранения, и, что еще важнее, мы предоставляем эти решения более просто и экономично.

  • Компания CommScope в качестве партнера по комплексным решениям может предоставить вам всю обновленную инфраструктуру для ускорения развертывания, устранения проблем совместимости и упрощения закупок.
  • Глобальное производственное пространство компании CommScope гарантирует, что ваша сеть сможет получить необходимые технологии в любом количестве без ущерба для качества производства.
  • Наша глобальная сеть проектировщиков, организаторов, специалистов по установке и поддержке готова помочь вам ускорить развертывание и ускорить окупаемость инвестиций.
  • Каждое инфраструктурное решение компании CommScope поставляется с «Гарантией качества приложений», что обеспечивает соответствие требованиям приложений ко времени безотказной работы и производительности.

Узнайте больше о том, как решения компании CommScope могут помочь повысить эффективность вашей работы и обеспечить готовность вашей сети здравоохранения к будущему.

Узнайте о сетевых решениях в сфере здравоохранения  

 

Параметры загрузки:

Об авторе

Thierry Chau — 400x400

Тьерри Чау (Thierry Chau)

Тьерри Чау (Thierry Chau) — старший директор по развитию бизнеса в компании CommScope, где он возглавляет команду по крупным общественным объектам, занимающуюся внедрением технологий на стадионах и аренах. Тьерри работает в CommScope уже более 9 лет и обладает почти 30-летним опытом работы на руководящих должностях в сфере сетевых и беспроводных технологий. До прихода в CommScope Тьерри был директором по продажам в Северной Америке в NextWave Wireless, лицензированного в США владельца диапазона и ведущего поставщика базовых станций и сетевых услуг 3G UMTS для операторов мобильной связи. До NextWave Тьерри работал в компании Proxim Wireless, которая была одним из первых разработчиков решений для беспроводных локальных сетей и цифрового микроволнового радио на базе контроллеров, где он руководил отделами продаж в восточной части США и их бизнесом по каналам продаж в Америке.