19_Gitex_EktronГорода `франтовские' не справедливы buzzword.  Больше чем 60 percent населения земли ы земли, что живет в городах 2050.  Однолетняя франтовская трата технологии города в The Middle East поднимает и комплект to double над следующими 4 летами, специально в Объединенных эмиратах и Саудовской Аравии.

CLICK, КОТОР НУЖНО TWEET: CommScope Ehab Kanary объясняет как операторы сети могут подготовить для франтовских городов пока присутствующ на GITEX 2019.

Это одной из причин больше чем люди 100 000 от стран 140 соберут на технологии Week GITEX для того чтобы делить InSight на mega тенденциях, включая дороги управлять рационализаторством вокруг будущего urbanism.  Страны будут делить творческие дороги использовать данные для того чтобы улучшить обслуживания и качество жизни вокруг healthcare, обеспеченности, удобоподвижности, экономическое развития и снабжения жилищем.

Оно exciting для того чтобы увидеть, что зона prioritizing новаторские технологии вымощают дорогу на будущее франтовских городов по мере того как операторы сети начинают коммерчески rollout 5G.  С приемом сетей ARRIS и Ruckus, CommScope имеет ресурсы удачи 250 определило размер компанию которая наилучшим образом помещена для того чтобы управлять будущим connectivity в зоне.

Для больше на как операторы сети могут подготовить для этого франтовские города будущее, проверка вне это видеоий.

 

Во время недели 2019 технологии GITEX, воля Highlight CommScope свои самые последние разрешения для того чтобы включить франтовское будущее для операторов сети через зону:  

  • Дома Ultra-Connected будут Reality: Едоки испытывают все больше и больше цифровую жизнь и операторы сети изыскивают дороги открыть самый лучший опыт потребителя.  CommScope продемонстрирует как компания поставлять надежный, высок-ширина полосы частот Wi-Fi к каждому углу дома и showcase как франтовское приспособление средств приносит connected домашнее technologies Together для уникально персонализированного опыта.   
  • Connectivity Powering для франтовского Cities:  По мере того как франтовские города добавляют новые передвижн-соединенные приспособления как камеры обеспеченностью и проветривают датчики качества, они должны иметь доступ к электричеству.  Это не будет всегда легкой задачей рассматривая приспособления может быть several hundred метров далеко от источника питания. Операторы сети используют системы кабеля волокна CommScope приведенные в действие для того чтобы быстро пройти и упростить установка, и приводят эти типы в действие приспособлений сети.  
  • учредительство Digital для более франтовских зданий: По мере того как число соединенных приспособлений растет, RASPOLOJENIе этих приспособлений будет важне.  Система управления инфраструктуры automated CommScope (AIM) умеет точно соединено, как оно соединено и где оно обнаружено местонахождение.  Средство программирования автоматически отслеживает изменения, рабочих наряды вопросов, и документы вся сеть. Оно также обеспечивает корн-причиняет анализ в случае отказа, помогая обслуживаниям восстановления более быстро.  

Ое мнение здравствуйте! к специалистам нашего CommScope в Hall 7, стойке H7-D43.

О авторе

Эхаб Канари (Ehab Kanary)

Ehab Kanary вице - президент предпринимательства для The Middle East и OBLASTи Африки для CommScope. Он с CommScope с 2000.

См. все столбы этим автором

Добавьте ваш комментарий

Пожалуйста представьте ваш комментарий использующ форму ниже

 
(требуемое)  
 

Powered By OneLink